主题中讨论的其他器件: TPS3824
大家好、
我的客户将我们的 TPS3824-Q1用于其 WDI 设计、他们正在使用我们的 TPS3824-Q1 EVM。
它们在 WDI 信号结束后无法获得正确的复位信号。 故障率相当高。
请参阅下图中的通过案例和失败案例。 我是否可以为您提供帮助、以了解为什么没有复位信号? 谢谢。
失败:CH1 WDI、CH2复位、复位引脚不将低电平置为有效
通过: CH1 WDI、CH2复位、复位引脚置为低电平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户将我们的 TPS3824-Q1用于其 WDI 设计、他们正在使用我们的 TPS3824-Q1 EVM。
它们在 WDI 信号结束后无法获得正确的复位信号。 故障率相当高。
请参阅下图中的通过案例和失败案例。 我是否可以为您提供帮助、以了解为什么没有复位信号? 谢谢。
失败:CH1 WDI、CH2复位、复位引脚不将低电平置为有效
通过: CH1 WDI、CH2复位、复位引脚置为低电平
尊敬的 Feng:
感谢您提供示波器照片。 关于到 WDI 引脚的输入信号、到 WDI 的输入电压高于绝对最大额定值(绝对最大额定值)。 此操作可能/将造成不可逆转的损坏。 您知道他们为什么要将 WDI 引脚驱动到6V 以上吗? VDD 电压是否为3.3V? 根据绝对最大额定值、WDI 输入不应高于3.3V + 0.3V。
为了确保 TPS3824的功能、请指示客户不要超过绝对最大额定值。 如果任何引脚超过绝对最大额定值、TI 无法保证器件的功能和性能。 请参阅以下 TPS3824的绝对最大额定值。
本