This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824-Q1:TPS3824-Q1的 WDI 功能

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1, TPS3824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951470/tps3824-q1-wdi-function-of-tps3824-q1

器件型号:TPS3824-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3824

大家好、

我的客户将我们的 TPS3824-Q1用于其 WDI 设计、他们正在使用我们的 TPS3824-Q1 EVM。

它们在 WDI 信号结束后无法获得正确的复位信号。 故障率相当高。

请参阅下图中的通过案例和失败案例。 我是否可以为您提供帮助、以了解为什么没有复位信号? 谢谢。

失败:CH1 WDI、CH2复位、复位引脚不将低电平置为有效  

通过: CH1 WDI、CH2复位、复位引脚置为低电平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能否与我确认客户是否正在使用 TPS3824-Q1?  根据数据表、看门狗超时应为1.6秒、但示波器照片显示的情况有所不同。  请参阅以下内容:

      

    您是否可以共享原理图?  此外、您能否获取有关 VIN 和/MR 信号的示波器照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    他们正在使用我们的 EVM 进行此测试、并测试了 TPS3824-30Q1。

    如下所示。 3824没有 MR 引脚、我假设 Vin 为 VDD。 我向客户询问包括 VDD、WDI、Reset 在内的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    请将我发布在客户的调查结果上。  再说一次、它们的示波器照片对我来说是没有意义的、因为该图不正确。  我怀疑他们不理解部件的行为和性能。  如果可能、您能否要求他们提供 VDD、WDI 的示波器照片、并在一张示波器照片上重置。  还有一件事、似乎示波器照片显示/重置而不是重置。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的帮助。 我无法 向客户解释行为。

    请使用 VDD、WDI 和 RESET 信号参考波形。 加电序列以 VDD 优先、并开始提供 WDI 信号。 WDI 信号是否有任何时序要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    客户何时拍摄示波器照片?  示波器照片是否在器件开启后拍摄?  客户能否获得与下图类似的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的帮助。

    我们尝试复制数据表的波形、但 在 WDI 信号保持低电平一段时间后、无法使 TPS3824复位发出低电平有效。

    希望与您确认我们是否对 WDI 的功能有误解。 WDI 信号是否需要与复位信号同步、或者我们错过了什么?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    根据示波器图片、我建议将 TPS3824换用为新器件。  我想知道设备是否导致了问题。  IC 似乎无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    刚刚与客户讨论、他提到他已经更改了 TPS3824的伺服时间。 我还想强调一下他们现在使用的测试方法。 它们使用用于 WDI 信号的函数发生器。 我已经看到、WDI VP-P 将高于下图中的预测值。

    您是否认为它会导致西尔肯 发生不可逆转的故障? 如果是这样、我们如何确认振幅不会损坏门槛并检查 WDI 功能? 感谢你的善意帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您提供示波器照片。  关于到 WDI 引脚的输入信号、到 WDI 的输入电压高于绝对最大额定值(绝对最大额定值)。  此操作可能/将造成不可逆转的损坏。  您知道他们为什么要将 WDI 引脚驱动到6V 以上吗?  VDD 电压是否为3.3V?  根据绝对最大额定值、WDI 输入不应高于3.3V + 0.3V。

    为了确保 TPS3824的功能、请指示客户不要超过绝对最大额定值。  如果任何引脚超过绝对最大额定值、TI 无法保证器件的功能和性能。  请参阅以下 TPS3824的绝对最大额定值。   

    本  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您知道他们为什么要将 WDI 引脚驱动到6V 以上吗?  VDD 电压是否为3.3V?

    我想这是因为它们使用函数发生器来产生 WDI 信号、而这是由阻抗不匹配引起的。

    我还会在我们的实验中看到类似的行为。 WDI 的 Vp-p 的实际测量值高于函数发生器的设置。 如果是这种情况、客户进行评估会有点困难、因为我们无法确认为 WDI 提供的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您能否让客户先将函数发生器连接到示波器、以确保施加到 WDI 引脚的电压等于 VDD 或0.7*VDD?  此外、请检查函数发生器设置。  

    本