请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81-Q1 各位专家:
对于 TPS7B81-Q1、客户根据 SN29500-2申请功能安全时基故障率、但 我可以从 TI.com 下载的文档仅显示了符合 IEC TR 62380的时基故障率。 您是否有符合 SN29500-2标准的时基故障率数据? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
对于 TPS7B81-Q1、客户根据 SN29500-2申请功能安全时基故障率、但 我可以从 TI.com 下载的文档仅显示了符合 IEC TR 62380的时基故障率。 您是否有符合 SN29500-2标准的时基故障率数据? 谢谢你。