This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:测量蜂鸣噪声

Guru**** 2797725 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949257/ucc256403-measure-for-buzzing-noise

器件型号:UCC256403

一位客户设计了 UCC256403板、但已经出现嗡嗡声。

如果有改善嗡嗡声的原因和修正点、请告诉我。

当另一个 UCC25640x/UCC25630x 系列更好的解决方案时、请一起告诉我。  

 

客户信息如下;

・μ A 输入:400V、输出:35V/0.5A~14A (所有电流范围都会出现嗡嗡声)

・原理图如下所示、外部组件基于 Excel 计算器。  

e2e.ti.com/.../UCC256403-Design-Calculator-Rev2.0-_2D00_500W36V.xlsx

・Vcc 由外部电源供电。

・Ω BW 连接到 GND、因为 OVP 未使用。  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您可以与我分享您客户的原理图吗? 通常、嗡嗡声会指示开关频率来回抖动、这会导致噪声。 这可能是一个补偿问题。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我尝试获取客户的原理图、请等待几天。

    现在、客户计划添加外部组件以改善噪声。

    这些计划是否存在影响其他操作的可能问题?

    ・VCR 引脚线添加了 R:100Ω Ω

    ・VCR 引脚~ GND 线添加 C:1nF

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    我建议现在不要添加 VCR 组件。 VCR 引脚决定栅极何时关闭、RC 滤波器可能会导致信号中的相移过大。 您的客户能否在多个开关周期内捕获 VCR 波形? 我们可以检查 VCR 振幅是否在逐周期变化。

    此外、是否在任何特定的工作点发生嗡嗡声? 如果输入电压发生变化或负载发生变化、嗡嗡声会变得更响亮或更安静吗?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议、

    请查看我的答案和下面的其他信息。

    如果您有任何降低噪声的想法、请告诉我。

    ・由于客户的机密信息、无法获取原理图。

    请参考、外部组件基于另一天随附的设计计算器。  

    ・在 FB 引脚(光电耦合器的集电极侧)与 GND 之间添加电阻器时、蜂鸣噪声不会消失。

    VCR 线路仅影响噪声。   

    ・所有工作点都会发出嗡嗡声。

    当电压和负载改变时、嗡嗡声的音量没有改变。

    ・I 已连接 VCR 和下方低侧 VGS 的捕获波形。

    35Vout /5A

    35Vout /14A

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢波形。 看起来 VCR 波形在切换周期到切换周期之间是相当均匀的、并且在切换周期到切换周期的振幅上没有变化。 占空比看起来也是50%。 VCR 似乎正常。  

    您是否有关于变压器结构的详细信息? 它是分离式 bobbin 吗? 变压器是否清漆? 变压器本身是否可能会对 PCB 发出嘎声?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议、

    我了解 VCR 状况。

    我随附了变压器数据表、请参阅以下内容、

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您能否让客户仔细检查他们使用的变压器? 变压器数据表看起来是反激式变压器。 在变压器数据表中、输出被列为5V、4.8A。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、我另一天发送了不同的变压器。

    我请求客户提供正确的变压器数据表。

    客户不清楚电路板上出现嗡嗡声。

    当推动变压器的磁芯或绕组时、嗡嗡声或嘎嘎声不会改变。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您能否询问客户开关配置文件是否来回抖动? 屏幕截图未显示脉宽的任何急剧变化、但可能变化非常细微。 我可以想到的一件事是将底部 VCR 电容器从10nF 降低到6.8nF、以增加频率补偿斜坡的幅度。 如果开关配置文件抖动、可能会有所帮助。  

    我们可以查看的另一项是所使用的谐振电容器的类型。 某些类型的 HV 电容器更容易受到可闻噪声的影响、因为它们会随着电压应力的变化而限制和扩展。

    您还能问一下、到目前为止、他们已经测试了多少个电路板? 所有原型是否都显示了该可闻噪声问题、或者仅显示1块或2块电路板?  

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议、

    我更新了客户信息、请参阅下面的内容;

    ・变压器的数据表如下所示。

    e2e.ti.com/.../WURTH_5F00_TRANS_5F00_750344723.pdf

    ・μ F 谐振电容器为 FHACB631V104J、数据表如下。

    ・客户正在考虑将上部 VCR 电容器更改为100pF。

    底部 VCR 电容器是否有最小建议值?

    ・测试板是三块电路板、也会出现可闻噪声问题。  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    您能否请客户尝试使用 聚丙烯薄膜电容器? 可以尝试这样的方法:聚丙烯  

    我在变压器数据表中没有看到任何有关清漆的内容、但清漆变压器也有助于最大限度地降低可闻噪声。

    顶部 VCR 电容器的100pF 电压正常。 底部 VCR 电容值没有限制。 唯一的限制是在满负载时将 VCR 波形峰间保持为<6Vpk-pk。

    此致、

    本·洛夫