我们有一个使用24VDC 额定电压并产生3.8V 电压的板。 初始负载非常低、~3.3mA。
在初始测试期间、使用实验室电源为 VIN 馈电、VIN 以10V 开始并递增。 在大约20V 时、电流再次增大。
使用实验设备、20V 时的电流为25mA、24V 时的电流为50mA。
如果我们非常缓慢地将电压从23V 增加到25V、则电流从60mA 下降到15mA。
在每个电路板上完成此操作后、缓慢的电压增量、电路板将按预期运行、在相同负载下具有更高的电压和更低的电流。
到目前为止、我们已在8个不同的电路板上进行了此类尝试。
感谢你的帮助
Carlos Weill