This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:电源异常行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952029/lmz14201-unusual-behavior-of-power-supply

器件型号:LMZ14201

我们有一个使用24VDC 额定电压并产生3.8V 电压的板。 初始负载非常低、~3.3mA。

在初始测试期间、使用实验室电源为 VIN 馈电、VIN 以10V 开始并递增。 在大约20V 时、电流再次增大。

使用实验设备、20V 时的电流为25mA、24V 时的电流为50mA。

如果我们非常缓慢地将电压从23V 增加到25V、则电流从60mA 下降到15mA。

在每个电路板上完成此操作后、缓慢的电压增量、电路板将按预期运行、在相同负载下具有更高的电压和更低的电流。

到目前为止、我们已在8个不同的电路板上进行了此类尝试。

感谢你的帮助

Carlos Weill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否直接施加24V 电压并查看您得到的结果。

    器件是否会进行其他调节?

    输入电流是否是您注意到的唯一奇数??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好包含电源原理图。 当 我们在未使用的 PCBA 上应用24VDC 时、电子保险丝 TPS26621会爆炸。 按照初始消息中所述应用电源排序后、即使电路板断电数天、直接应用24VDC 也不会出现问题。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以尝试移除 LMZ 模块并使用25V 上电、以查看 Efuse 是否跳闸。

    如果不是、则将 LMZ 与 Efuse 分开、并直接从电源为 LMZ 加电、看看会发生什么情况。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

         在具有电子保险丝故障的电路板上、我直接将电源旁路至 LMZ14201。 它的行为正常。 这将指向电子保险丝、尽管我在两者之间没有压降之前已经检查过 、但我将再次检查。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    好的;如果您需要更多帮助、请告知我们。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从3个板获取了数据。 相同的 PCB 插图和相同的器件。

    电子保险丝不工作并不明显。

    你有其他建议吗? Thankse2e.ti.com/.../10208_5F00_Power_5F00_Supply_5F00_data.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    模块的输出电压是否稳定且正在调节?

    您使用的是哪种负载?  负载或负载??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    LMZ14201的输入和输出在18至23 VIN 范围内具有相同的纹波量。 它很低。

    我使用的负载是实际电路、但它处于稳定状态。

    在 TPS26621上、OVP 引脚远低于23VIN 时的跳闸阈值0.63V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以尝试断开负载并使用电阻器负载进行测试、以确保具有恒定负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我断开了电路负载、并在3.8V 输出端放置一个60欧姆电阻器。

    这是一个类似的负载

    电流的结果非常相似、一旦 VIN 超过20V、电流也会增加。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将要求我们的模块团队查看这一点、并尽快返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我可能会尝试将示波器探头固定在封装顶部、以实现  

    检测内部开关节点。

    这可能会为我们提供更多线索。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 问题似乎在于选择了错误的电视。

    一旦移除电源、电源行为正常。

    误导性的症状是电子保险丝熔断。 我想所有这些都是需要一定程度的保护。

    我仍需要在多个 PCB 中验证这一点。

    感谢您帮助挑战一些假设并提供全面支持。

    Carlos Weill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carlos 跟进并使用 E2E!