主题中讨论的其他器件: DRV8837、 TPS61020、 TPS62802、 TPS63802
Hallo、
我使用 TPS61023通过 DRV8837来控制电机。 TPS61023参数:VIN=3V、VOUT=3.3V、最大 电机的输出电流= 700mA
但当电机打开时、器件有时会复位。
设计中是否需要进行任何更改? 当输入电压为3V 时、TPS61023的最大输出电流是多少?
我将1uH 电感器(74479787210B)用于 TPS61023。 没关系吗? 还是由于需要更高值的电容器而复位?
提前感谢