This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:TPS61023输出电流

Guru**** 2531100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, DRV8837, TPS61020, TPS62802, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940792/tps61023-tps61023-output-current

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: DRV8837TPS61020TPS62802TPS63802

Hallo、

我使用 TPS61023通过 DRV8837来控制电机。 TPS61023参数:VIN=3V、VOUT=3.3V、最大 电机的输出电流= 700mA

但当电机打开时、器件有时会复位。

设计中是否需要进行任何更改? 当输入电压为3V 时、TPS61023的最大输出电流是多少?

我将1uH 电感器(74479787210B)用于 TPS61023。 没关系吗? 还是由于需要更高值的电容器而复位?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    所选的电感器饱和电流电平仅为1.15A。 请更改为更高的 Isat 电感器、然后重试。

    TPS61023开关谷值电流限制最小规格为2.7A。 对于3Vin-3.3Vout 应用、估计最大输出电流约为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但我的应用需要最大值 700mA。 TPS61023是否仍需要更高的电感器饱和电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    700mA 是输出电流。 您需要计算电感器峰值电流、然后可以选择合适的电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我已经用更高的饱和电流替换了电感器。

    我现在已连接第二个升压转换器 TPS61020、其输出电压为3V (VCC)、该转换器为微控制器供电、因为它具有稳压器模式、然后连接 TPS61023 (用于电机 Vcc (3.3V))。 只要电机接通、VCC 上就会出现压降、从而导致复位。

    两个转换器软启动的延迟应是多少?   目前、我在 TPS61020使能高电平后有5ms 的延迟、在 TPS61023使能高电平后有5ms 的延迟。

    或者是否有任何其他解决方案可避免复位或压降?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    TPS61020典型启动时间约为4ms、TPS61023启动时间约为1ms。 最好等待器件完成启动时间、然后向 VCC 施加负载、因此我认为您必须保持5ms 的延迟时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但是、即使两个转换器的延迟都为5ms、器件也会复位。

    最大值是多少 Vin=2.8V、Vin=3V 和 Vout=3V 时 TPS61020的输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    根据数据表、Vin=2.8V、Vout=3.3V 时的最大输出电流约为1A。 Vin=3V、Vout=3.3V 时的最大输出电流约为1.1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用两个升压转换器打开电机时、我仍然遇到复位问题。

    我注意到、当在电机运行期间关闭 TPS61020时、即直接从导通晶体管 T105向 TPS61023提供电流、则工作正常  

    或者、当 TPS61020输出直接连接到 DRV8837电桥时、它也能正常工作。

    当我使两个升压转换器都为电机运行激活时、似乎存在问题。

    原理图中是否需要任何错误或更改? 我需要最大  600mA 输出电流、用于电机运行。

    谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    电机接通时、您能否捕获 VCC_BAT、VCC、MOTOR_VCC 网波形的波形? 我需要首先检查波形、看看 TPS61020的压降是多少。  

    BTW、您提到了为微控制器供电的 TPS61020输出3V。 您知道微控制器在工作期间将消耗多少电流吗? 您确定电机驱动器 DRV8837从 MOTOR_VCC 汲取的电流是600mA 吗? 我的意思是、当电机接通时、是否存在巨大的浪涌电流。 如果浪涌电流较高、TPS61020输出电压将快速下降并导致复位。 因此、最好捕获三个净电压和电机驱动器浪涌电流波形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝色 w/f - VCC_BAT (3.2V)

    粉色 w/f - VCC (3V)

    绿色 w/f - Motor_VCC (3.3V)

    下面的波形使 TPS61020关闭、VCC 直接来自晶体管。 在这里、我们可以看到、电机关闭后、Motor_VCC 出现了小尖峰。

    在下面的 w/f 中、没有复位并且两个升压转换器都处于激活状态。

    在下面的 w/f 中、发生复位并且 Motor_VCC 上出现尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jain

    jusr 告诉您、Taht Zack 已不在办公室。 请允许我们在下周回复。 感谢您的善意理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    很抱歉耽误你的回答。 我刚从假期回来上班。

    对于第一个波形、如果我理解正确、MCU 会在时间1向 TPS61023发送使能高电平信号、从而使 TPS61023输出电压(绿线)上升到3.3V。 在时间2处、电机关闭、MOTOR_VCC 处的尖峰是正常行为、与负载瞬态过冲相同。 您无需担心它。

    2.第二张图片看起来不错。 w/f 2和 w/f 3之间的设置有何不同? 重置是否具有较小的概率?

    3.对于 w/f 3、为什么 MOTOR_VCC 上升到如此高? 在您之前的帖子中、您说过 只要电机接通、VCC 上就会出现压降、这时会发生复位、并导致复位。 但该波形显示 VCC 电压相当稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    W/f 2和3具有相同的设置。 固件开发团队已经更改了代码、现在当两个转换器都处于活动状态时、VCC 没有下降。

    当两个转换器都处于激活状态并且在此期间我注意到 MOTOR_VCC 中出现尖峰时、经常会发生复位。 MOTOR_VCC 中的尖峰可能会使器件复位、但我不确定是什么导致该尖峰超过6V。  

    TPS61023是否处于省电模式、有时无法为 DRV8837提供足够的电流、从而导致复位?

    还是2个升压转换器的串联连接会导致问题?

    当我在电机运行期间关闭 TPS61020并且直接从晶体管提供电流时、该器件工作正常、如 w/f 1中所示。 这就取得了成果,但我认为这不是解决问题的正确办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    1. 当两个转换器都处于活动状态并且在此期间我注意到 MOTOR_VCC 中出现尖峰时、经常会发生复位。 MOTOR_VCC 中的尖峰可能会使器件复位、但我不确定是什么导致该尖峰超过6V。  

    您在这里是指哪种尖峰? 您是说电机关闭时、MOTOR_VCC 将上升吗?  

    2.  TPS61023 是否处于省电模式、有时无法为 DRV8837提供足够的电流 、从而导致复位?

    在轻负载条件下、TPS61023可在省电模式下工作、而在重负载条件下、TPS61023可在 PWM 模式下工作。 当负载电流为高电平时、它将进入 PWM 模式。

    3.我建议您提供 VCC 或 MOTOR_VCC 压降波形的波形。 以便我能够找到根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BLE w/f- Vbat、紫色 w/f - VCC 和绿色 w/f - Motor_VCC for Vout = 3V (TPS61020)

    现在我已经注意到、当 Vbat 大于3V 时、即在本例中 Vbat =3.1V 时、VCC 上会出现压降、当 Vbat <=3V 时、VCC 上不会出现压降

    在下面的 w/f Vbat=3.1V

    在以下、w/f Vin=2.9V 且 VCC 没有下降

    每当发生复位时、Motor_VCC 上都会出现大约6V 的巨大尖峰、如上面的 w/f 3中所示。 我不知道为什么 TPS61023具有如此高的 Beacuse 输出是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    从波形1可以看出、TPS61023启动时 TPS61020压降非常高。 现在 Vbat 为3.1V、高于 TPS61020输出 VCC。 TPS61020具有降压调节功能。  如果输入电压达到或超过输出电压、转换器将变为转换模式。 在此模式下、控制电路会更改整流 PMOS 的行为。 它将 PMOS 两端的压降设置为高电平、以调节输出电压。 但在降压调节模式下、负载瞬态性能不佳。 这就是您看到较大压降的原因。

    您真的需要降压调节功能吗? 是否可以将 TPS61020更改为 TPS61023?

    我没有看到波形3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将3V 锂电池用于应用、当电池是新电池时、电池电压约为3.3V。 因此、如果电压大于3V、我需要调节模式。

    我更改了设计、将 TPS61023输入连接到电池电压而不是 VCC。 现在、两个升压转换器都是并联的、而不是串联的。 这是否是解决此问题的更好的方法?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    如果您需要来自电池的3V 电压、您可以选择 TI 降压/升压转换器来输出固定的3V 电压来为 MCU 供电。

    将 TPS61023输入从 VCC 更改为电池电压是一种解决方案、因为 TPS61023的功耗将由电池提供。 VCC 负载电流非常小、因此压降不会太高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已经尝试过上述方法、但组件 TPS61020出现缺陷、因此在待机模式下、很少 PCB 消耗大约250mA 的电流、很少 PCB 消耗15mA 的电流。 当我在最初测试机器人时使用 PCB 时、待机电流为40uA、由于某种原因、TPS61020开始消耗高电流。 您是否有任何疑问、什么可能会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    对于这几个待机模式下消耗250mA 电流的 PCB 以及少数 PCB 消耗15mA 电流的 PCB、您是否将 TPS61023输入连接到电池、而不是 TPS61020输出? 这些 PCB 上的 TPS61020输出电压是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    对于电机运行、我关闭 TPS61020、电源通过晶体管连接到 TPS61023。 对于蜂鸣器、LED 和其他任务、我打开 TPS61020。

    通常、深度睡眠模式中的待机电流为40uA。 但在几个周期的工作后、TPS61020出现缺陷、消耗电流为15mA、少数 PCB 消耗电流为250mA。 我不知道 IC 是否确实有缺陷、因为 PCB 仍在工作、当输入电压小于3V 时、我仍然从 TPS61020获得3V 输出。

    我将新的 TPS61020 IC 焊接在同一 PCB 上、消耗的电流更大、然后在功耗为40uA 的情况下工作正常。 但这也仅适用于少数几个运行周期。

    它消耗如此大电流的原因可能是什么? 如果 TPS61020存在缺陷、那么为什么在消耗更多电流时仍能获得3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    1.您至今遇到了多少个故障板? 40uA 的待机电流是否代表蜂鸣器、LED 和其他 VCC 任务消耗的电流?

    2.您是如何测量15mA 或250mA 电流的? 您是否将当前的 DMM 置于 VCC_BAT 或其他位置?

    3.您在实验室中是否有电流探头? 一种简单的方法是使用电流探头捕获电感器 L101 (TPS61020电感器)波形并在 E2E 上进行共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们拥有带 RFID 卡的自动测试机、可360度进行测试、并使用 PCB 上的 RFID 读取器 IC 对器件进行测试。 成功读取 RFID 后、电机将打开锁。

    在待机模式下、器件会查找 RFID 卡、因此没有 LED 或蜂鸣器处于活动状态。 电池快速放电后、我将电源连接到外部电源、我看到提供了大约250mA 的电流。

    是的、我们有电流探头。

    由于我们为从晶体管(VCC)到 TPS61023的电机供电、VCC 是否也会连接到 TPS61020的输出、并且当 TPS61020的输出没有反向电流保护时、是否会出现缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    是的、请分离 TPS61020晶体管 T105和 TPS61020输出。 否则、TPS61020调节会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我们之前在所有器件中都使用过这种导通晶体管和 TPS61020稳压器逻辑、但到目前为止没有遇到任何问题。 此外、最大值为 其他器件中电机的电流为400mA。

    在这个新器件中、我们具有最大 电机电流为550mA、并且存在缺陷问题。

    我们现在测试了6块 PCB、其中 TPS61020始终处于关断状态、仅通过晶体管供电、但即使如此、TPS61020也会在1块 PCB 中出现缺陷。 TPS61020的 Vout 的反向电流是否存在任何电流限制? 因为我看到输入和输出完全隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    明白了。 很奇怪、1个 TPS61020出现故障、因为您已经禁用了 TPS61020。 当信号 POWER_EN 为高电平时、PMOS T105打开。 TPS61020 EN 引脚为低电平、因此 TPS61020应处于关断模式。 TPS61020上不会进行切换。

    我认为550mA 的电机电流与 TPS61020故障问题无关、因为电流从 TPS61023消耗。

    是否已尝试更换故障 PCB 上的新 TPS61020 IC 并再次尝试。请参阅是否可以重现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我目前正在测试 TPS61020从 PCB 上去焊的器件。

    我们的服务部门刚刚告诉我、他们之前也收到了客户的其他设备、表示电流消耗很高。

    现在、我怀疑 TPS61020在这款翻盖式器件的待机模式下会消耗这种高电流。 尽管回收形式的客户较少、但改进产品还是不错的。

    您能否与开发团队讨论并告诉我此问题的原因?

    我无法移除导通晶体管、因为在待机模式下、TPS61020被禁用以实现节能。

    对于新器件、我想使用 TPS62802降压/升压转换器。 但即使在这里、我也会有导通晶体管。 这是一个更好的选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    我将使用 TPS61020 EVM 实施工作台测试、该 EVM 为输入电压提供2.5-3.2V、输出电压2.5V-3.2V、EN =0的电压。 查看器件是否会发生故障。

    您还有其他测试需要我做吗?  

    对于降压/升压转换器、我认为您将讨论 TPS63802。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您能否还测试在 TPS61020的输出电压下使用导通晶体管的位置和高电流负载(TPS61020关闭、电源来自晶体管)、这与我使用的原理图类似?

    我有3V 输出、输入介于2.7V 至3.3V 之间。 那么、是否更好地使用降压/升压转换器(TPS63802)而不是 TPS61020?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    当然。 我将运行此类测试。 但我想告诉您、由于我手头没有 EVM、因此我必须从 TI.com 订购新的 EVM、大约需要一周时间。  

    通常、我们会建议将降压/升压转换器用于此类应用。 TPS61020降压模式仅适用于小负载电流应用、因为它在降压模式下具有低负载电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    很抱歉耽误你的回答。 我刚刚收到 EVM 并运行了基准测试。

    基准测试显示 TPS61020是否被禁用(EN=0)、在 Vin 和 Vout 引脚上施加电压时不会发生问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我还进行了2项测试:

    测试1:不使用 TPS61020、直接通过连接到 VCC 的晶体管和 TPS61023 (用于电机)输入供电

    在这种情况下、没有任何 PCB 存在缺陷。

    测试2:TPS61020和 TPS61023输入连接到 VCC_BAT

    在这种情况 下、1个 PCB 中的5个 PCB 中的 TPS61020存在缺陷、待机电流为110mA。 测试进行了大约一周。

    我现在通过在 TPS61020的输出端连接 PMOS 导通晶体管来进行测试、以了解高电流脉冲是否会导致 TPS61020缺陷、如所附的图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    我在这个新原理图中看到、tps61023连接到 VCC_BAT。 您是否生产了新的 PCB?

    对于测试2、您没有提到如何设置 POWER_EN? 我假设该信号为0、对吧?  

    在 TPS61020输出端添加另一个 PMOS T103的原因是什么? 由于 PMOS T105体二极管的方向是从 VCC_BAT 到 VCC、因此 VCC = VCC_BAT。 由于 PMOS T103栅极始终连接至0V、因此 T103始终处于导通状态。 没有意义放置这个 PMOS T103。 如果您将 POWER_EN 信号设置为1、则 TPS61020稳压不起作用、因为其输出电压在 VCC_BAT 处预偏置。

    对于这5个 PCB、您是否进行了将良好的装置更换为故障电路板装置的测试? 看到110mA 是否会出现在原电路板上?

    如果原正常电路板上出现110mA 高待机电流、下一步是找出110mA 的流速。 请使用电流探头测量电感器 L101波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我在这个新原理图中看到 、tps61023 连接到 VCC_BAT。 您是否生产了新的 PCB?

    >是的、我必须通过将 TPS61023连接到 VCC_BAT 来操作 PCB、因为当我将 TPS61023连接到 VCC 时、TPS61020在许多 PCB 中出现缺陷

    对于测试2、您没有提到如何设置 POWER_EN? 我假设该信号为0、对吧?  

    >它在正常功能中、只要需要、EN =高电平。 例如、 对于 LED、蜂鸣器信号和电机运行、TPS61020 EN 为高电平。 仅在测试1中、TPS61020始终处于关闭状态、因为它被去焊。

     在 TPS61020 输出端添加另一个 PMOS T103的原因是什么?

    >我怀疑电机的高电流脉冲导致了 TPS61020缺陷。 因此、我想连接始终开启且 TPS61020的 Vout 中没有反向电流的 PMOS。 我只是尝试不同的方法来找出导致 TPS61020出现缺陷的实际原因。

    在消耗110mA 电流的 PCB 上、如果我将 TPS61020除以40uA 的待机电流。 我将连接电流探头以测量电感器电流 L101、并向您发送波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jani 您好、

    谢谢你。

     在 TPS61020 输出端添加另一个 PMOS T103的原因是什么?

    >我怀疑电机的高电流脉冲导致 了 TPS61020 缺陷。 因此、我想连接始终开启且 TPS61020的 Vout 中没有反向电流的 PMOS。 我只是尝试不同的方法来找出导致 TPS61020 出现缺陷的实际原因。

    -->但是,由于此 PMOS 始终处于打开状态,因此无法防止 TPS61020的输出电压出现反向电流。

    您始终启用 TPS61020、如果 VCC_BAT 为3.2V、TPS61020会尝试将其输出电压调节为3.0V、但 VCC 为3.3V。 将会出现问题。 您应该移除 T103、然后将 LED、蜂鸣器连接到 TPS61020输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、TPS61020并非始终开启。  

    我仅在 LED、蜂鸣器等操作期间将其打开 否则、在没有其他组件处于活动状态的待机状态下、电源直接来自 T105、这样我就可以节省转换器的功耗。

    顺便说一下、测试1和2都没有 T103。 我现在刚刚加入了该器件、以检查它是否能够抵抗反向电流。

    来自电源的总电流约为110mA、84mA 电流流经缺陷 PCB 中的 L101和引脚9 (SW)。 在待机模式下似乎很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    来自电源的总电流约为110mA、84mA 电流流经缺陷 PCB 中的 L101和引脚9 (SW)。 在待机模式下似乎很高。

    -> TPS61020似乎无法正常工作。 请在此处分享 TPS61020的电感器电流波形、SW 引脚、Vin、Vout。 是否仍在进行开关? 您是否比较了良好单元和故障单元的 SW 与 GND 电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    缺陷 PCB 中 SW 引脚和 GND 之间的电阻约为30欧姆、工作 PCB 中的电阻大于400k 欧姆。

    在下面的 w/f 中、我已擦除所有 MCU 固件数据、因此 TPS61020使能端为低电平。

    以下 w/f 是缺陷 PCB 中的电感器电流:  

    此处的通道1 (黄色)是从电感器到缺陷 PCB 中 SW 引脚的电流。

    以下是缺陷 PCB 中 SW 引脚的 w/f:  

    在这里不会进行切换

    下面是工作 PCB 中 SW 引脚的 w/f:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    我是要启用 TPS61020、以便我们可以查看故障 TPS61020是否仍然会切换和工作。 但无论如何、现在很明显、故障单元有问题、110mA 电流从 Vin 流向 TPS61020 SW 引脚。

    正如您在测试1和2中所说的、T103不存在、因此故障与 TPS61023、T105无关、因为 TPS61020输出与这些器件断开连接。 问题似乎与 TPS61020本身有关。

    您能否共享 TPS61020布局顶层、内层、底层? 让我们首先检查布局。

    其次、要了解 TPS61020如何出现缺陷、您需要捕获故障波形、例如发生任何过压。 请分享空载和正常负载条件下的稳态波形。 请放大波形并在一张图片中列出所有四个通道(输入电压、输出电压、开关、IL)、如下所示:

    如果仍然找不到问题、您可以向我发送1-2个板来帮助您进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61020的焊盘与上周的1个缺陷 PCB 的焊盘完全断开。 因此、我从另一个缺陷 PCB 进行了测量。 但愿这有所帮助。

    w/f 的输入电压为3.2V、输出电压为3V、其中 TPS61020在负载条件下处于活动状态。

    低于 w/f:VCC、SW、IL

    低于 w/f:VIN、VCC 和 IL

    我无法为布局数据附加 zip 文件。 如何附加 zip 文件? 您是否有个人电子邮件 ID,我可以在其中发送?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jain:

    因此、我从另一个缺陷 PCB 进行了测量。  

    ->以下波形显示 TPS61020仍在切换和工作。 您是否更换了缺陷 PCB 上的良好装置? 我很困惑。

    我将在 E2E 上发送友谊请求。 请接受。