This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022的 EMI 滤波器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS62827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952049/tps61022-emi-filter-for-tps61022

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS62827

您好!  

我尝试向 TPS61022添加 EMI 滤波器、其设计要求如下:

对 TPS61022RWUR ‑ 3.3V-3.3V 至5.00V @ 1A 进行仿真
输入:直流3.3V
输出:5A 时为5V
温度:30°C
工具挂起。
1-在 TPS61022中添加 EMI 滤波器是否存在任何物理限制?
2-如果是网站技术问题,是否有适合它的参考设计?
3:考虑到主 TPS62827 3V3降压转换器中已经有 EMI 滤波器、下面显示的系统中是否确实需要 TPS61022之前的 EMI 滤波器?
 
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    在 TPS61022之前添加 EMI 滤波器没有物理限制。

    2、目前 TI 没有这种参考设计。

    TPS61022是升压转换器。 遵循我们的布局指南将有助于提高 EMI 性能:  

    根据我们的经验、您可以在 SW 和 PGND 之间保留 RC 缓冲器位置。 在 TPS61022输出端添加铁氧体磁珠(电流容量大于1A)、因为升压转换器高侧 PFET 电流是不连续的、因此输出比输入侧更重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach、我将遵循您的指南、添加输出波德和 RC 缓冲器封装。

    您能否查看下面的原理图并确认这是焊珠的正确位置(在输出电容器之后)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    是的。 焊珠和缓冲器位置正确。 原理图的其余部分也没有问题。