请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3700 各位专家、您好!
我是否可以知道 TPS3700的建议工作环境温度范围? 非常感谢!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ann Lien:
此外、当您计算器件在最坏条件下的结温(IDD = 13uA、TA = 125C、VDD = 18V、Rtheta-ja = 204.6 C/W)并采用6引脚 SOT 封装时、TPS3700消耗的电流非常小、 结温几乎与环境温度相同。 请参阅以下内容:
Theta JA = 125C +(VDD*IDD)*(Rtheta-ja)
θ JA = 125C +(18V*13uA)*(204.6 C/W)
θ JA = 125.05C
因此、建议的环境工作温度范围为-40°C 至125°C。
希望这种解释能帮助回答您的问题。
本