This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:建议的工作环境温度范围

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952691/tps3700-recommended-operation-ambient-temperature-range

器件型号:TPS3700

各位专家、您好!

我是否可以知道 TPS3700的建议工作环境温度范围? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    TPS3700的建议工作温度范围为-40C 至125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    此外、当您计算器件在最坏条件下的结温(IDD = 13uA、TA = 125C、VDD = 18V、Rtheta-ja = 204.6 C/W)并采用6引脚 SOT 封装时、TPS3700消耗的电流非常小、 结温几乎与环境温度相同。  请参阅以下内容:

    Theta JA = 125C +(VDD*IDD)*(Rtheta-ja)  

    θ JA = 125C +(18V*13uA)*(204.6 C/W)

    θ JA = 125.05C  

    因此、建议的环境工作温度范围为-40°C 至125°C。

    希望这种解释能帮助回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的详细解释!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您是最受欢迎的!  如果您认为我已经回答了您的问题、可以关闭该主题吗?  谢谢!