This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:EVM 支持

Guru**** 1568665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952005/ucc21732qdwevm-025-evm-support

器件型号:UCC21732QDWEVM-025

大家好、团队、

使用 EVM。 使用5V 输入供电后、VDD 将获得16V 和-5V 电压、但在施加 PWM 后、其中一个 LED 将关闭、这就是就绪 LED。 如果出现电源问题、READY 引为低电平、但我检查了在 PWM 导通时保持稳定的电源。 什么可以过于夸张?

此致、

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramon、您好!

    感谢您关注 UCC21732EVM。 该设备的专家目前不在办公室、但很快会回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器出现过流故障。 仅通过在其输入端施加 PWM、OC 引脚上的电压就会升高。

    栅极驱动器现在工作、但 OC 已禁用。

    谢谢!