请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21732QDWEVM-025 大家好、团队、
使用 EVM。 使用5V 输入供电后、VDD 将获得16V 和-5V 电压、但在施加 PWM 后、其中一个 LED 将关闭、这就是就绪 LED。 如果出现电源问题、READY 引为低电平、但我检查了在 PWM 导通时保持稳定的电源。 什么可以过于夸张?
此致、
Ramon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
使用 EVM。 使用5V 输入供电后、VDD 将获得16V 和-5V 电压、但在施加 PWM 后、其中一个 LED 将关闭、这就是就绪 LED。 如果出现电源问题、READY 引为低电平、但我检查了在 PWM 导通时保持稳定的电源。 什么可以过于夸张?
此致、
Ramon