This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:有关 LM5051运行的查询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5051, LM5064, LM5069, LM5066I, LM5068

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940650/lm5051-inquiries-about-the-operation-of-the-lm5051

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件: LM5064LM5069LM5066ILM5068

因此、当使用附加电路进行配置时、在 PWR_PGND_IN 和-48V_IN 之间不会出现-48V 输出。
PWR_SW 处于打开状态。
测量每个部分的电压时、Q1的 FET 似乎不工作、因为 LM5051没有 VCC 输出电压。
我不知道电路的哪一部分有问题、所以我联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    对拖延表示歉意。 由于我们内部团队成员的角色和职责发生变化、我们错过了这一主题。

    线路和 VSS 之间施加的电压是多少?  您在 VCC 和 VSS 之间观察到的电压是多少?

    当您用新装置替换 U2时,VCC 是否出现?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是对 PWR_SW 施加了48V 电压。 在更改为新的 IC 后、它在开路状态下进行了测试、并且工作正常。
    我想进一步询问。
    我想在只有48V 的电路中实现电源开关。 我应该怎么做? 我们是否应该在 LM5064侧实现电源开/关? 我在上面的电路背面分享了一个额外的原理图。 我想使用开关开/漏实现它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    有关+48V 电源轨开/关控制、请查看 LM5069或 LM5066i

    对于-ve 轨、请参阅 LM5068、LM5064

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想向 LM5051咨询。 即使从顶部原理图中删除了 LM5051、输出也是-48V。 Q1的 FET 漏极和源极是否反向连接? 它是通过参考数据表构建的。
    在执行加电/断电测试期间、我尝试打开 LM5051的 LINE 引脚、但它输出到 PGND_IN 和-48V_IN。
    因此、我尝试完全移除 LM5051、但仍然可以打印。
    我怀疑 FET 有缺陷、但已确认漏极和源极开路、但输出仍为 PGND_IN 和-48V_IN。
    我想知道 FET 特性或电路配置是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部 ORing MOSFET 的体二极管提供路径。 您能否在输出端加载1A 并测量 MOSFET 上的压降。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次设计电源、所以我不是很了解。
    尤其是、在许多领域、人们对 LM5051的操作不了解。
    ORing 功能似乎不起作用。
    下面的电路图是单元(电源单元)。
    当单元1和2连接到背板并按以下配置为1供电时、我认为它不应影响 LM5051的单元2 (不向单元2供电)。
    顺便说一下、当在单元#2中测量功率时、输出为-48V。
    我不知道为什么。 使用 LM5051是否有意义、或者是否存在电路问题?
    是否应在 LM5064之后配置 LM5051 (OUT_PGND 侧)?
    即使电流电路对 LM5064有影响、功率输出到 CN1也毫无意义。

    感谢您的帮助、希望获得更多帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还进行了进一步的实验。
    移除 TVS2和 TVS3后、使用与上述相同的配置在单元2处进行测量、输出电压约为4V。 LM5051似乎无法阻止所有这些功能。 如何使用0V 切断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    需要反向电流来关闭 ORing FET。 为了确认这是根本原因、请使用二极管代替 Q1、并检查是否仍然在单元2处看到电压。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    您是否有任何后续问题? ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多问题似乎已经解决。 对于 LM5051没有任何问题。 谢谢、Rakesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    此致、Rakesh