主题中讨论的其他器件: LM5064、 LM5069、 LM5066I、 LM5068
因此、当使用附加电路进行配置时、在 PWR_PGND_IN 和-48V_IN 之间不会出现-48V 输出。
PWR_SW 处于打开状态。
测量每个部分的电压时、Q1的 FET 似乎不工作、因为 LM5051没有 VCC 输出电压。
我不知道电路的哪一部分有问题、所以我联系您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因此、当使用附加电路进行配置时、在 PWR_PGND_IN 和-48V_IN 之间不会出现-48V 输出。
PWR_SW 处于打开状态。
测量每个部分的电压时、Q1的 FET 似乎不工作、因为 LM5051没有 VCC 输出电压。
我不知道电路的哪一部分有问题、所以我联系您。
我还想向 LM5051咨询。 即使从顶部原理图中删除了 LM5051、输出也是-48V。 Q1的 FET 漏极和源极是否反向连接? 它是通过参考数据表构建的。
在执行加电/断电测试期间、我尝试打开 LM5051的 LINE 引脚、但它输出到 PGND_IN 和-48V_IN。
因此、我尝试完全移除 LM5051、但仍然可以打印。
我怀疑 FET 有缺陷、但已确认漏极和源极开路、但输出仍为 PGND_IN 和-48V_IN。
我想知道 FET 特性或电路配置是否有问题。
这是我第一次设计电源、所以我不是很了解。
尤其是、在许多领域、人们对 LM5051的操作不了解。
ORing 功能似乎不起作用。
下面的电路图是单元(电源单元)。
当单元1和2连接到背板并按以下配置为1供电时、我认为它不应影响 LM5051的单元2 (不向单元2供电)。
顺便说一下、当在单元#2中测量功率时、输出为-48V。
我不知道为什么。 使用 LM5051是否有意义、或者是否存在电路问题?
是否应在 LM5064之后配置 LM5051 (OUT_PGND 侧)?
即使电流电路对 LM5064有影响、功率输出到 CN1也毫无意义。
感谢您的帮助、希望获得更多帮助。 谢谢。