This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25480F3:CSD25480F3热阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD25480F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952471/csd25480f3-csd25480f3-thermal-resistance

器件型号:CSD25480F3

您好、sirs、  

  您是否具有 CSD25480F3热 阻 JC (结至外壳) 编号? 请向我分享价值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的查询。 Rθjc 没有实际情况、TI 未对这些小型器件进行规格要求。 CSD25480F3等 FemtoFET 是具有用于焊接到 PCB 的焊盘栅格的芯片级部件。 没有外壳或塑料封装(即结为外壳)。 封装团队已对类似但更大的 FET CSD22205W 进行了一些热仿真。 对于安装在1平方英寸覆铜上的此器件、Rθjc (底部)的估算值约为25摄氏度/瓦 由于 CSD25480F3约为面积的1/3、因此该数字将会增加2倍至3倍。 但是、我们没有有关该特定 FET 的数据。 下面是一些有用技术文章的链接。 对于这些微型 FET、最大功率耗散能力限制为大约0.5W。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance