This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:输出纹波

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951798/tps54202h-outpout-ripple

器件型号:TPS54202H

大家好、

下面是客户原理图和布局、其输入为13.5V、输出为2.8V/175mA

客户发现输出纹波太大、无法满足他们的要求。 现在、输出纹波为50mV、它们要求纹波应小于20mV。

负载是无线模块、它将在睡眠和工作之间切换。

我让客户将 C36更改为56pF、并将 L2更改为4.7uH、但没有帮助、您能否提供一些意见?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以帮助尝试将 C33更改为0.1uF 并再次检查?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    C33实际上是0.1uF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     从您所连接的波形中、我发现它在 ECO 模式下工作、或者 HS 有时无法开启、从而导致这种大纹波。

    我在 EVM 板上进行了一些测试、发现器件仍在 CCM 模式下工作(纹波<10mV)、即使在较轻负载下 ECO 模式下、输出纹波也仍然小于16mv。

    以下是一些操作可能需要您帮助进行检查。

    电感器的值是多少? 请分享 PN#。

    移除 D1并检查器件是否仍有较大纹波、同时检查其是否处于 CCM /ECO 模式。

    R29的值是什么? 它是否安装在板上? 如果是、请将其替换为0欧姆电阻器、然后重试。

    4.对于布局,您能帮助标记转换和组件以便我们查看吗? 也可以将其发送 至 a0223945@ti.com

    在 EVM 上捕获的波形下面供您参考。

    CH1:输出电压纹波;

    通道2:SW;

    CH4:Iload。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Young。

    1、电感值为10uH、可以在触觉中看到 Pn#

    2.它们移除了 D2、但没有太多帮助。

    3.对于 R29、它们添加了0欧姆/100欧姆并将其移除、但没有太多帮助。 纹波大约为30mV。

    4.对于布局,我将进行标记并在稍后发送给您。

    另一个问题是、我看到您在稳定的负载电流中进行测试。 但在客户应用中、负载电流会发生变化。 负载在睡眠和工作之间切换。 负载电流可从~0mA 更改为175mA。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    需要向您检查一项。 随附的波形是动态 负载? 或者该波形的负载是多少?

    器件可能在 ECO 模式下工作并产生较大的纹波,我将在 EVM 上检查负载瞬态,然后向您反馈结果。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    它在动态负载下工作、负载电流范围为1mA~200mA。 负载是摄像头、它在睡眠和工作之间切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果负载是动态的,则输出纹波是合理的。随着负载的增加,设备可能需要一些时间作为反馈来调整此变化。 您可以参考以下负载瞬态波形作为参考。 SR:1.6A/us。

    您可以尝试在 输出端添加一个较大的电容 ,如220uF 或更大的电容。 这应该有助于减少这种纹波。  

    BRS、

    年轻