大家好、
下面是客户原理图和布局、其输入为13.5V、输出为2.8V/175mA
客户发现输出纹波太大、无法满足他们的要求。 现在、输出纹波为50mV、它们要求纹波应小于20mV。
负载是无线模块、它将在睡眠和工作之间切换。
我让客户将 C36更改为56pF、并将 L2更改为4.7uH、但没有帮助、您能否提供一些意见?谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面是客户原理图和布局、其输入为13.5V、输出为2.8V/175mA
客户发现输出纹波太大、无法满足他们的要求。 现在、输出纹波为50mV、它们要求纹波应小于20mV。
负载是无线模块、它将在睡眠和工作之间切换。
我让客户将 C36更改为56pF、并将 L2更改为4.7uH、但没有帮助、您能否提供一些意见?谢谢。
您好,
从您所连接的波形中、我发现它在 ECO 模式下工作、或者 HS 有时无法开启、从而导致这种大纹波。
我在 EVM 板上进行了一些测试、发现器件仍在 CCM 模式下工作(纹波<10mV)、即使在较轻负载下 ECO 模式下、输出纹波也仍然小于16mv。
以下是一些操作可能需要您帮助进行检查。
电感器的值是多少? 请分享 PN#。
移除 D1并检查器件是否仍有较大纹波、同时检查其是否处于 CCM /ECO 模式。
R29的值是什么? 它是否安装在板上? 如果是、请将其替换为0欧姆电阻器、然后重试。
4.对于布局,您能帮助标记转换和组件以便我们查看吗? 也可以将其发送 至 a0223945@ti.com 。
在 EVM 上捕获的波形下面供您参考。
CH1:输出电压纹波;
通道2:SW;
CH4:Iload。
谢谢 Young。
1、电感值为10uH、可以在触觉中看到 Pn#
2.它们移除了 D2、但没有太多帮助。
3.对于 R29、它们添加了0欧姆/100欧姆并将其移除、但没有太多帮助。 纹波大约为30mV。
4.对于布局,我将进行标记并在稍后发送给您。
另一个问题是、我看到您在稳定的负载电流中进行测试。 但在客户应用中、负载电流会发生变化。 负载在睡眠和工作之间切换。 负载电流可从~0mA 更改为175mA。
谢谢