Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28051 大家好、
我的客户想要测量 GM。
我想知道测量方法。
数据表中介绍了 GM;最小值为60uS /典型值为90US /最大值为130uS。
℃条件为 Ta=25 μ s 且 Vcomp=3.5V。Vcomp 上的负载是多少?
GM 的计算方法是否正确?
gm =(2.5V-Vo_SnS)/(Vcomp / load)
此致、
Kenji