This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:Vcomp 负载

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951467/ucc28051-vcomp-load

器件型号:UCC28051

大家好、

我的客户想要测量 GM。

我想知道测量方法。

数据表中介绍了 GM;最小值为60uS /典型值为90US /最大值为130uS。

℃条件为 Ta=25 μ s 且 Vcomp=3.5V。Vcomp 上的负载是多少?

GM 的计算方法是否正确?

  gm =(2.5V-Vo_SnS)/(Vcomp / load)

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已要求应用工程师为您进行研究、他将很快回来。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji:

    很抱歉耽误你的回答。

    gm=delta I /Delta V。因此您提供的公式不正确。

    对于测试方法和 Vcomp 负载,由于数据表测试条件为 Vcomp=3.5V,我建议您尝试:

    comp 上的负载为40kOhm、并调整 VO-SnS 以查看是否可以对其进行测试。

    如果这是跨导放大器、我相信您可以使用这种方法对其进行测试。

    但在 UCC28051中、请确保在控制器不触发任何保护的情况下测试此方法。

    希望这对您有所帮助。