This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:当 VIN 电压上升时间小于基准线程时、LP2951的输出电压是否过冲?

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952079/lp2951-is-the-output-voltage-of-lp2951-overshooted-when-vin-voltage-rising-time-is-slower-than-the-reference-thread

器件型号:LP2951

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LP2951用于他们的下一个产品。

 当 VIN 在 后续线程上加电时、他们知道 LP2951输出电压过冲。

  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/819132

 但该线程中的 VIN 上升时间速度非常快。

 在客户案例中、VIN 上升时间将为500us ~ 5ms 范围。

 输出过冲是否在上升时间范围内发生?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    由于器件处于压降状态(如上一帖子中所述)、因此较慢的 Vin 斜坡可能有助于减少过冲、但它不会完全消除过冲。 Vout 将使用 Vin 进行跟踪、 而 LDO 在 Vout 超过预期电压后大约需要40uS 才能停止跟踪 Vin。 这就是为什么较慢的输入电压变化会导致较小的过冲、但 它将取决于该40us 内的输入电压上升量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kyle、

     非常感谢您的快速回复。 我可以理解 LDO 过冲无法完全消除。

     我可以再问一个问题吗?

     我认为40us 主要来自内部误差放大器响应时间。

     我找到了以下 TI 应用手册 、其中描述了 LDO 过冲。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbva060/sbva060.pdf

     本文档指出 过冲是由 VIN 上升时间之间的关系引起的

    以及 VIN 上升时间范围非常快时的内部基准电压上升时间。

     我认为您所说的40us  机制与线程不同。

     我的理解是正确的、当 VIN 上升时间较慢时、可以应用40us

    (例如、0.5ms~10ms)比第一个 URL 中的上升时间(大约小于40us)长?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    正确答案是40us 来自内部误差放大器的响应时间。  

    关于避免启动过冲的应用手册、其中指出、如果 Vin 斜坡速率太慢、则 LDO 将处于压降状态、因此它将跟踪 Vin 和过冲(请参阅下图6)。  

    但是、如果输入电压上升得足够快、足以使 LDO 不受压降的影响、则输出将不会过冲(请参阅下面的图5)

    具体而言、该 LDO (LP2951)在启动期间具有过冲、即使它未从压降中恢复、如数据表图21所示。 因此、在您的情况下、通过降低 Vin 斜坡时间、您可以将 LDO 置于压降状态并减少过冲、因为 Vin 相对较低、因为 Vout 达到预期的调节点。  

    我希望这有助于更好地解释它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kyle、

     非常感谢您的回复。

     我明白了。

     我将告诉客户 以 尽可能慢的斜升时间为 Vin 加电。  

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。