您好!
案例_1
我们必须按照以下规格进行设计
1.输入电压:18-31VDC
2.输出电压:+80VDC、0.7A 和-80VDC、0.7A。
请向我们推荐符合上述要求的任何参考设计或 IC。
(上述要求是音频放大器电源在输出端产生+/-50V (100Vp-p))
案例_2
请建议我们使用音频放大器设计 、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/-50V (100Vp-p)的输出
请建议我们使用音频放大器设计 、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/- 8V (16Vp-p)的输出