This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低到高电压转换器

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943061/low-to-high-voltage-converter

主题中讨论的其他器件:LM5155TPA3255

您好!

案例_1

我们必须按照以下规格进行设计

1.输入电压:18-31VDC

2.输出电压:+80VDC、0.7A 和-80VDC、0.7A。

请向我们推荐符合上述要求的任何参考设计或 IC。

(上述要求是音频放大器电源在输出端产生+/-50V (100Vp-p))

案例_2

请建议我们使用音频放大器设计  、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/-50V (100Vp-p)的输出

请建议我们使用音频放大器设计  、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/- 8V (16Vp-p)的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对电源有一些看法。  我认为一个很好的解决方案是在类似的双 SEPIC 配置中使用 LM5155

    https://www.ti.com/tool/PMP40488

    但是、该特定设计的功率级别并不接近于您所需的功率级别。 下面是几个较高功率级别设计的示例。

    希望这对电源器件有所帮助。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。

    我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您能否澄清什么是负载电阻/输出功率规格?

    请建议我们使用音频放大器设计  、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/-50V (100Vp-p)的输出

    -> TPA3255是最适合您的器件;但是、您可能需要使用运算放大器来预放大音频输入、这是因为 TPA3255具有21.5dB 的固定增益。 另一种解决方案是使用变压器来调节音频放大器的输出电平。

    请建议我们使用音频放大器设计  、以便从输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)获得+/- 8V (16Vp-p)的输出

    -> TPA31xx 系列可能是不错的选择、具体取决于您的输出功率规格。 如 TPA3126、TPA3118等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam 先生、

    我将告诉您负载电阻/输出功率规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、您好!

    如果您提供负载电阻和输出功率规格、我们可以为您提供更好的建议。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam 和 Luis:

    感谢您的回复。

    很抱歉耽误你的回答。 我尚未收到客户/客户的明确规格。

    到现在为止、我得到的结果如下

    输出:1/-从  输入1Vp-p (300Hz 至3400Hz)输出+/- 140V (280Vp-p)

    输出:+/- 32V (74Vp-p)的输出 (1Vp-p)(300Hz 至3400Hz)

    收到信息后,我将与您分享