请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
我计划将 bq51050b 用于我们公司的产品。
我对 bq51050b 有一些疑问。
- 有关 CHG 引脚的更多信息
- 关于 TS 引脚
- 我检查了8.3.4.11内部温度感测中 TS 引脚的原理图(TS/CTRL 引脚的 TS 功能)。
我不理解 R1和 R3的使用。
我可以像下面那样使用10k NTC 热敏电阻吗? (RT1 = NCP03X103F05RL)
谢谢。
此致、
Youngjun