This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:关于 BQ51050B (CHG、TS)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952139/bq51050b-about-bq51050b-chg-ts

器件型号:BQ51050B

您好!

我计划将 bq51050b 用于我们公司的产品。

我对 bq51050b 有一些疑问。

  1. 有关 CHG 引脚的更多信息
    1. 我想将 CHG 引脚连接到 MCU 并通过中断检查 CHG 的状态。
      因此、我使用上拉电阻器将 CHG 连接到 MCU。
      问题是如何计算上拉电阻值。
      MCU VDD 和上拉电压为1.8V 或3.3V。

  2. 关于 TS 引脚
  1. 我检查了8.3.4.11内部温度感测中 TS 引脚的原理图(TS/CTRL 引脚的 TS 功能)。
    我不理解 R1和 R3的使用。
    我可以像下面那样使用10k NTC 热敏电阻吗? (RT1 = NCP03X103F05RL)

谢谢。

此致、

Youngjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BQ51050B /CHG 引脚--此引脚是集电极开路输出,支持1.8V 或3.3V 电压。  建议将灌电流保持在5mA 以下。  

    BQ51050B TS 引脚-- R1和 R3用于调节冷热跳变点。  如果标准 NTC 满足要求、则无需额外的电阻器即可使用。