大家好、
我对 TPS543C20的 OCP 设置有疑问。
工作条件为12Vin、0.9Vout、17.8Aout、491kHz、Lout = 0.47uH。 我在 RLIM = 30.1kOhm 时跟随 DS。
IOCP =(30.1k Ω* 11.2uA)/(16 * 0.58m Ω)-(12V-0.9V)* 0.9V)/(2 * 0.47uH * 491kHz * 12V)= 34.5238A
但是、当我在 WEBENCH 中检查设计时、可以看到 OCP 电平为21.631A、ILIM 引脚上的电阻值相同、为30.1k Ω。 我使用 TPS543C20A 运行了仿真、TPS543C20A 是一个增强版本、其 HS FET 在 OCP 电路上具有相同的运行方式。 我随附了 WEBENCH 报告。 您能否澄清正确的 OCP 级别?
e2e.ti.com/.../WBDesign46-_2800_2_2900_.pdf
谢谢、