This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:计算中的 OCP。 WEBENCH 报告中的 OCP

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947489/tps543c20-ocp-in-calculation-ve-ocp-in-webench-report

器件型号:TPS543C20

大家好、

我对 TPS543C20的 OCP 设置有疑问。

工作条件为12Vin、0.9Vout、17.8Aout、491kHz、Lout = 0.47uH。 我在 RLIM = 30.1kOhm 时跟随 DS。

IOCP =(30.1k Ω* 11.2uA)/(16 * 0.58m Ω)-(12V-0.9V)* 0.9V)/(2 * 0.47uH * 491kHz * 12V)= 34.5238A

但是、当我在 WEBENCH 中检查设计时、可以看到 OCP 电平为21.631A、ILIM 引脚上的电阻值相同、为30.1k Ω。 我使用 TPS543C20A 运行了仿真、TPS543C20A 是一个增强版本、其 HS FET 在 OCP 电路上具有相同的运行方式。 我随附了 WEBENCH 报告。 您能否澄清正确的 OCP 级别?

e2e.ti.com/.../WBDesign46-_2800_2_2900_.pdf

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬

    您的计算结果是正确的。 我将与 WEBENCH 团队核实如何在工具中计算它、并确认是否需要更正它。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kris、

    请在您确定后更新我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我将在这里更新 WEBENCH 团队的反馈。 WEBENCH 公式中很可能需要进行一些更新。 我已经验证您的手动计算是否正确、以便您可以继续计算出的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WEBENCH 团队正在修复用于 OCP 的 WEBENCH 计算中使用的公式、以匹配数据表。 将在月底之前进行修复。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 中的电流限制计算已更新。