This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:原理图审阅请求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951980/ucc256404-schematic-review-request

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: UCC256304

您好!

在过去的一周中、我们使用 UCC256304将现有设计转换为 UCC256404、如果可能、我希望查看原理图。
我们已经测试了两个经过修改的 PCB、它们大多工作正常、只不过突发模式在低输出负载时从未启用。  数据表中用于对突发模式阈值进行编程的段落非常歧义、因此我们希望获得一些帮助、我们是否可以将原理图通过电子邮件发送给其他人进行审阅?

此致、
Willem


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将这一问题指派给该部分的一名专家。 有人应尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem、

    我可以为您查看原理图。 我通过 E2E 向您发送了连接请求。 您可以将原理图直接发送给我以供查看。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一直与专家保持联系、并获得了设计审核。 在本例中、我需要增加 Rl/ss_lower 以增加 BMTL 阈值。

    感谢您的支持。

    此致、
    Willem