Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC256304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256404 主题中讨论的其他器件: UCC256304
您好!
在过去的一周中、我们使用 UCC256304将现有设计转换为 UCC256404、如果可能、我希望查看原理图。
我们已经测试了两个经过修改的 PCB、它们大多工作正常、只不过突发模式在低输出负载时从未启用。 数据表中用于对突发模式阈值进行编程的段落非常歧义、因此我们希望获得一些帮助、我们是否可以将原理图通过电子邮件发送给其他人进行审阅?
此致、
Willem