This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:在℃温度53.1 μ F 时停止充电

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950360/bq24092-stop-charging-at-higher-temperature-53-1

器件型号:BQ24092

大家好、

当客户进行 EC 62368-1 M.4.2高温充电测试时、 如果超过制造商规定的40度的最高充电温度、电池不会立即停止充电。 (它在53.1度处停止)

其 PCB 上的 NTC 为 SEMITEC 103AT-4B (10Kohm @25℃)、其温度阻抗规格与建议的 NTC Mitsubishi TH05-3H103F 一致。

我们认为它应该是"当电池温度超出0°C 和45°C 工作温度窗口时禁用充电"、正如 D/S 中所示

以下是2个问题:

℃℃它在53.1 μ s 而不是40 μ s 停止充电?
2.我们发现 NTC@3.8k 欧姆在它停止充电时。 ℃@℃电池制造商将 NTC 更改为10Kohm@25 μ m 和3.8Kohm 40 μ m 特性曲线吗? 是否会有副作用?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    以下是您的问题的一些答案:

    为什么它在53.1℃而不是40℃时停止充电?

    这可能是由于电池组的热惯性与内腔之间的差异造成的。 NTC 与电池的距离有多远?  

    我们发现 NTC@3.8k 欧姆在它停止充电时。 ℃@℃电池制造商将 NTC 更改为10Kohm@25 μ m 和3.8Kohm 40 μ m 特性曲线吗? 是否会有副作用?

    尽管这可能会更改所需的上限温度阈值、但这也可能会更改下限阈值、例如0C 冷阈值。  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    NTC 位置和测量点如附件所示。 实验室中的两个温度测量点分别为52.3度和53.1度。
    此外、它们还通过外部加热对其进行测试、因此应直接加热 NTC 位置、无论 NTC 位置是否直接连接到电池、 BQ24092都应在温度超过45°C 后立即切断

    您是否有任何建议可帮助我们解决此问题?

    否则、它们无法通过 IEC 62368-1 M.4.2的高温充电测试。

    谢谢你。

      

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    是否有适用于该电路的原理图?

    根据您分享的内容、在40C 时将 NTC 更改为3.8k 可能更容易、但由于温度范围可能更小、这可能会导致误差或不良行为。 我想查看原理图以防万一。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我已经向您发送了原理图。

    请帮助我们了解如何解决此问题、但使用 3.8k @ 40C NTC 除外、因为电池供应商不推荐此计划。

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我已经通过电子邮件发送了一些有关原理图的回复。  

    是否可以在温度升高时共享 TS 电压?