大家好、
当客户进行 EC 62368-1 M.4.2高温充电测试时、 如果超过制造商规定的40度的最高充电温度、电池不会立即停止充电。 (它在53.1度处停止)
其 PCB 上的 NTC 为 SEMITEC 103AT-4B (10Kohm @25℃)、其温度阻抗规格与建议的 NTC Mitsubishi TH05-3H103F 一致。
我们认为它应该是"当电池温度超出0°C 和45°C 工作温度窗口时禁用充电"、正如 D/S 中所示
以下是2个问题:
℃℃它在53.1 μ s 而不是40 μ s 停止充电?
2.我们发现 NTC@3.8k 欧姆在它停止充电时。 ℃@℃电池制造商将 NTC 更改为10Kohm@25 μ m 和3.8Kohm 40 μ m 特性曲线吗? 是否会有副作用?
谢谢你。
此致、
Cindy