您好!
我专注于 LM5066I 的电源保护板的成功程度各不相同。 一些电路板在负载下运行将近24小时、而另一些电路板在突然关闭之前运行一分钟或更短。 我的欠压锁定电压为22V、过压锁定电压为36V、欠流锁定电流为5A。 该电路板的用例是保护从台式电源、电池和水下布线等各种电源供电的水下车辆中的电子设备。 本帖子中提到的问题都是使用台式电源运行的。
我能够使用 PMBus 诊断某些电路板何时关闭。 对于运行一分钟或更短时间的电路板、会发生这种情况。 电路板正常工作时返回0x0880、但电路板关断时返回0x08a0和0x08e0。 0x08e0表示欠压故障已跳闸、但审阅后、我可以确定电路欠压部分的原理图或电路板布局没有明显问题。
我已附上设计电子表格工具和原理图的屏幕截图。 我尝试使原理图和电子表格中的值保持最新、但如果我错过了任何值、更改如下:
- R11=10Mohm
- C1和 C6为100nF、额定电压为100V
- C4=330nF
- 移除 R13可将过流限值降低至~4.7A
- R2=6.81k Ω、使 UVLO 电平接近21V
- Q4短路。 据信、原理图中选择 Q4为 MOSFET 会导致 IC 关断、因为它与 LM5066I 数据表中提到的温度传感器组件隔离。
e2e.ti.com/.../1665.LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.XLSX