This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:误差放大器的 VICM

Guru**** 2539780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951451/ucc28951-vicm-of-error-amp

器件型号:UCC28951

PSFB-Ctrl 团队您好!

客户正在查看降压转换器的 UCC28951的数据表规格。
然后、注意到 Vicm 规格的一个问题。


在数据表表表中、共模输入电压范围为0.5 (最小值)至3.6V (最大值)。
然而、测试条件表明、确保3.6V < VICM < VREF + 0.4V、且–0.4V < VICM < 0.5V。
它看起来像是不匹配、我们如何理解此描述?

此致、
TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为测试条件与它们用于测量 VICM 的强制环路有关。  不应将其置于测试条件中。

    根据数据表规格、VICM 为0.5V 至3.6V。  很抱歉造成混淆。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复、我们明白了。
    客户希望在 VICM 范围结束时使用 COMP (误差放大器输出)。


    在他们的实验中、即使 VICM > 3.6V、EA 输出也不会输出误差。
    从 EA AMP 输出误差需要多少 VICM 电压?

    此致、

    位于 TIJ/西段的 Shoshisa Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议使用超出共模范围的放大器。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。

    客户希望在 Vicm 范围结束时在 COMP 引脚进行错误(失效防护)检测。

    但是、Vicm > 4.0不会从 Err-AMP 输出误差。

    此致、

    TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不知道为什么这是个问题。  如果您将同相引脚设置为2.5V、则应完全处于不超过共模范围的范围内。  逆变器和同相引脚被控制在2.5V

    给出该规格的原因是、客户应尝试将同相输入设置为超出共模范围、以避免影响放大器的行为。

    此致、