您好!
最近、我进行了一项新设计、其中包括 TPS65131。 此用例为5V IN (USB)至+/-6V OUT。 该设计基于器件数据表中的典型应用原理图、如下所示。
正输出电压符合预期。 在3个有序原型上、1的输出为-30V、而在其他2个原型上、输出在-5和-15V 之间跳跃。
拆焊 C10电容器后、所有原型上的输出电压均符合预期。 这似乎等同于此问题:
现在、我还找到 了 TPS65131EVM 用户指南、其中包含与数据表稍有不同的原理图:
我的主要问题是、与 C10电容器串联的附加电阻器 R6 (在此原理图中为 C9)是否可以解决此问题? 如果是、也许应该将其添加到典型应用原理图中?
目前、我的问题似乎通过删除 C10来解决、但这似乎并不是最佳解决方案。
提前感谢
Marco