This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951511/tps65131-tps65131

器件型号:TPS65131

您好!

最近、我进行了一项新设计、其中包括 TPS65131。 此用例为5V IN (USB)至+/-6V OUT。 该设计基于器件数据表中的典型应用原理图、如下所示。

正输出电压符合预期。 在3个有序原型上、1的输出为-30V、而在其他2个原型上、输出在-5和-15V 之间跳跃。

拆焊 C10电容器后、所有原型上的输出电压均符合预期。 这似乎等同于此问题:    

现在、我还找到 了 TPS65131EVM 用户指南、其中包含与数据表稍有不同的原理图:

我的主要问题是、与 C10电容器串联的附加电阻器 R6 (在此原理图中为 C9)是否可以解决此问题? 如果是、也许应该将其添加到典型应用原理图中?

目前、我的问题似乎通过删除 C10来解决、但这似乎并不是最佳解决方案。

提前感谢

Marco

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您发现的问题似乎是由于噪声 耦合到反馈引脚(FBN)、在这种情况下、添加一个与前馈电容器串联的电阻器将有助于降低噪声并稳定控制环路。 数据表建议在关于前馈电容器的第8.2.2.6.1节中进行更改、并复制下面的相关部分。

    ===================

    8.2.2.6.1前馈电容器
    作为建议、为了加快控制环路、请将前馈电容器并联放置在反馈分压器中
    R1 (升压转换器)和 R3 (反相转换器)。 公式11显示了如何计算适当的值
    和反相转换器的公式12。
    (11)
    (12)
    为了避免前馈电容器将噪声耦合到控制环路、前馈效应可能是
    通过添加串联电阻器来限制带宽。 kΩ kΩ Ω 至100k Ω 范围内的任何值。 越大
    耦合到控制环路系统中的噪声越低。

    ===========

    此致、

    辽卡特