This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:未获得足够的输出电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951404/tps562210a-not-getting-sufficient-o-p-voltage

器件型号:TPS562210A

我在 Vbst 引脚上获得的电压非常低、大约为0.165v。 它具有12v i/p 和3.3V o/p、但我们不会得到3.3V 的 o/p。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以上传您的 SCH 进行审核吗?

    如果您还可以上传启动和稳态波形、包括测量 Vin、Vout、SW 和 BST、这将非常有帮助。

    谢谢、

    Lishuang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您上传的图片无法打开。 请重新上传。 谢谢。

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SCH 看起来正常。  

    请捕获启动和稳态的波形、包括测量 Vin、Vout、SW、BST 和 SS 引脚。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但是、我们已经用新 IC 替换了旧 IC、并且它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vanaraj:

    感谢您的回复。 根据您的描述、我认为旧 IC 已损坏。 如果有一些新问题、您可以联系我们。

    此致、

    Andrew