This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:未使用的引脚

Guru**** 2313250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947341/tps2663-unused-pin

器件型号:TPS2663

大家好、团队、

 

客户不会使用 UVLO 和 OVP 的功能。

您能建议客户如何处理引脚吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    UVLO 和 OVP 引脚可连接至 GND。 这会为 UVLO 设置15.46V 的出厂编程值、 为 OVP 设置34.33V 的出厂编程值。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    请让我仔细检查如何处理 UVLO 的未使用引脚。

    即使 UVLO 绑定到 GND、TPS2663也能启动吗?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该器件为 15.46V 至 34.33V 的输入电压加电

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    客户将仅保留 OVP 和反极性保护的功能、其原理图如下。

    以下原理图是否存在任何问题?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    原理图看起来正常。 请继续。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

     

    客户想知道当 UVLO 引脚和 OVP 引脚都连接到 GND 时为什么会禁用 OVP 和 UVLO 的机制。

    据理解、开关 A 和 B 通过驱动 UVLO 和 OVP 比较器1的高电平连接到底部(绘制红线)、然后通过 UVLO 和 OVP 比较器2的低输出禁用 OVP 和 UVLO 功能。

      

    他们的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    将 UVLO 和 OVP 引脚连接到 GND 不会禁用 UVLO 和 OVP 功能、而 是会将 UVLO 的出厂编程值设置为15.46V、 OVP 的引脚设置为34.33V。

    开关 A 和 B 通过从 UVLO 和 OVP 比较器1驱动高电平连接到顶部(绘制黑线)、然后从 IN_SYS 上的内部电阻梯获取 OVP 和 UVLO 基准。

    最好为客户安排 EVM 进行评估。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    客户不会使用 UVLO 和 OVP 功能、并询问如何处理 UVLO 引脚和 OVP 引脚。

    请问如何禁用 UVLO 和 OVP 功能?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    如果不需要欠压闭锁功能、则必须将 UVLO 引脚连接到 IN_SYS 引脚。

    并在 OVP 处使用梯形电阻器将高 OVP 阈值设置为60V。 R1=50k、R2=1k (下方)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    如果您的方框图,您的意思是 UVLO 和 OVP 上升阈值将为1.2V,如下数据表中的方框图所示?

    这意味着 UVLO 功能不会完全禁用,输入电压至少需要1.2V。

     

    我的理解是否正确?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    客户需要 输入反极性保护。

    在 UVLO 禁用和上述情况下,客户应在 IN_SYS 和 UVLO 之间放置电流限制电阻器?

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    器件需要最低4.5V 的电压才能正常工作。 否则 POR 块会使器件保持关断状态。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    在需要反极性保护的应用中、在 UVLO 和 IN_SYS 之间至少连接一个300 kΩ 的电阻器。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们的客户希望禁用 UVLO 和 OVP 功能、但希望启用输入反极性保护。

    根据您的答案、他们将按如下方式修复其原理图。

    请查看上述电路、并指出是否存在任何问题。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图是正确的 Michiaki。

    此致、Rakesh