请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:bq20z80、 BQ40Z50、
尊敬的 TI 团队:
我有一个使用 BQ40Z50-R2来替代 bq20z80的设计。 在对 SMBus 进行比较测试期间、我发现输出逻辑低电压 VOL 看起来稍有不同。 BQ40Z50的 VOL 比 bq20z80使用相同的上拉电阻器和输入电阻器时高大约100mV。
您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 您是否可以在 bq40z50-R2和 bq20z80A-V100的 smbd 和 SMBC 上共享开漏 FET 的 Rdson 上的测试数据?
提前感谢、
Zhihan