This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:SMBus VOL

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z80, BQ40Z50, BQ40Z50-R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951605/bq40z50-r2-smbus-vol

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:bq20z80BQ40Z50

尊敬的 TI 团队:

我有一个使用 BQ40Z50-R2来替代 bq20z80的设计。 在对 SMBus 进行比较测试期间、我发现输出逻辑低电压 VOL 看起来稍有不同。 BQ40Z50的 VOL 比 bq20z80使用相同的上拉电阻器和输入电阻器时高大约100mV。

您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 您是否可以在 bq40z50-R2和 bq20z80A-V100的 smbd 和 SMBC 上共享开漏 FET 的 Rdson 上的测试数据?

提前感谢、

Zhihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihan:

    各器件之间的 VOL 值会有一些变化。  

    最棒的