主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、EV2400
我很难理解如何在我的 bq28z610-R1电量监测计 IC 实施中启用 CHG/DSG FET。
我们实施了基本参考设计、如组件数据表的第9.2节所示:
我有 bq28z610 EVM、发现如果它不继续在 PACK 输入引脚上看到电压、IC 将不会驱动保护 FET、 但这似乎是鸡肉和鸡蛋-如果 FET 不由 IC 驱动、它们就无法将电池电源传递到电池组感应点。 它似乎快速进入睡眠模式、而电池组感应上没有电压。
当我按下 EVM 上的开关 S1时、它会暂时将电池电压连接到电池组检测、IC 会唤醒并通过 I2C 与 TI EV2400进行通信。 然后、它会快速返回到睡眠状态。
在我的终端器件中、我如何确保电量监测计 IC 在此模式下驱动 FET 和锁存器、并将 FET 驱动为我的器件供电? 我是否缺少配置步骤?
电量监测计 IC 是否需要 EVM 中的一些最小负载?
我们非常感谢您的任何帮助。