This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:UCC24612:SMPS 正向、具有针对200W SMPS 的二次侧同步整流

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951401/ucc24612-ucc24612-smps-forward-with-secondary-side-synchronous-rectification-for-200-w-smps

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件: PMP30763UCC24610

尊敬的先生:

我们设计了新的200瓦以上离线正向 SMPS。 我想使用 CCM 模式的次级侧同步整流。

有关在次级侧同步整流中使用 UCC24612 IC 的问题。

1) 1) UCC24612在哪里可以 用于正向转换器? 还提供正向转换器的应用手册。

2) 2) UCC24612 IC 直接驱动器 MOSFET 是可行的还是不可行的? 由于 IC VG 引脚输出可在连接到大型 N 通道功率 MOSFET 时实现>1A 的峰值拉电流和>4A 的峰值灌电流。 但我们研究了 TI 有关旧版 UCC24612 IC 的应用手册(PMP30763)。 但在此应用中、 VG 引脚电压不是15V、 MOSFET 4.7欧姆的栅极电阻和 MOSFET1.3欧姆的内部栅极电阻(意味着总栅极电阻为6欧姆)、然后计算 MOSFET 的峰值电流为2.5A。 但 IC 栅极峰值电流为1A。它在2.5A 峰值电流下正常工作?  

3) 3)使用此 IC 时、没有任何温度问题?

回复、

Vishal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amtech:

    由于 CCM 下正向转换器的整流器电流形状、VDS 感应可能无法在没有击穿的情况下关闭、因此遗憾的是不建议将 UCC24612用于正向转换器。 有源钳位正向是否正常? ACForward 能够执行自驱动 SR、其中 SR 时序直接取自变压器绕组。 下面是一个示例:https://www.ti.com/lit/df/tidrbd0a/tidrbd0a.pdf?ts=1603779075272&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    UCC24612能够直接驱动 SR MOSFET 栅极。 MOSFET 栅极电阻由 MOSFET 导通和关断所需的速度决定。 有时较慢的导通/关断速度有利于降低 EMI、但代价是由于较慢的导通/关断速度、效率会降低。 但是、正如我之前提到的、UCC24612不能用于正向转换器。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben lough:

    建议使用具有 CCM 模式次级侧同步整流的正向转换器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amtech:

    UCC24610可以支持续流 SR、但无法支持正向转换器所需的两个 SR 元件。 遗憾的是、目前 TI 没有一个 SR 控制器可以支持正向转换器拓扑中的两个 SR 元件。

    此致、

    本·洛夫