主题中讨论的其他器件: PMP30763、 UCC24610
尊敬的先生:
我们设计了新的200瓦以上离线正向 SMPS。 我想使用 CCM 模式的次级侧同步整流。
有关在次级侧同步整流中使用 UCC24612 IC 的问题。
1) 1) UCC24612在哪里可以 用于正向转换器? 还提供正向转换器的应用手册。
2) 2) UCC24612 IC 直接驱动器 MOSFET 是可行的还是不可行的? 由于 IC VG 引脚输出可在连接到大型 N 通道功率 MOSFET 时实现>1A 的峰值拉电流和>4A 的峰值灌电流。 但我们研究了 TI 有关旧版 UCC24612 IC 的应用手册(PMP30763)。 但在此应用中、 VG 引脚电压不是15V、 MOSFET 4.7欧姆的栅极电阻和 MOSFET1.3欧姆的内部栅极电阻(意味着总栅极电阻为6欧姆)、然后计算 MOSFET 的峰值电流为2.5A。 但 IC 栅极峰值电流为1A。它在2.5A 峰值电流下正常工作?
3) 3)使用此 IC 时、没有任何温度问题?
回复、
Vishal