This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:当输入在100%占空比下等于输出时、输出不稳定

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944147/lm5085-q1-output-is-unstable-when-input-is-equal-to-output-for-100-duty-cycle

器件型号:LM5085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5085

你好

我在其中一个电路板中使用 LM5085:设计用于输入:20V 至60V;输出24V (当输入电压>=24V 时);输出=输入电压(当输入电压<24V 时);最大功率= 75W。   我看到两个问题:

1、当输入为 22V 至28V 时、输出波动很大、无法提供所需的功率。 这一点必须得到解决。

2.当输入低于22V 时、输出跟随输入、可提供完整的75W 功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否尝试按如下方式连接到输出电容器,并将 Rs 增加到200m 查看任何改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将尝试200米和修改后的连接。 您是如何想出200个月的? 我尝试使用480m、但它不起作用。  

    在更高的电压下看到的尖峰会怎样? 我已确保环路面积尽可能小。 不确定为什么会出现尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    ESR 越高、纹波注入就越大、因此可以轻松实现稳定。  

    尖峰是耦合到 Vo 的 dv/dt、通常我们使用20Mhz 测试纹波。 您可以使用 SW 测试纹波、看到它是打开还是关闭的。  

    您可以添加一些缓冲器来降低 dv/dt

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用250mohms 电阻器和建议的修改连接。 我手上没有200个月。 输入电压=24V 时的输出电压下降至17V。 输入电压<24V 时、电压也会大幅下降至20V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还返回到原始连接、但使用250mohms 电阻器。 当输入电压= 20且输入电压> 26V 时、该稳压器运行良好。 电压仅在22至26V 之间、输出波动很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我做一个模拟,查看任何线索,稍后回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 对于100%占空比、我们是否必须使用3类纹波配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了3类纹波配置、能够在 Vin = 24V 的满载条件下看到一致的输出、它也适用于其他电压。 对于25mV 纹波、我使用了 C1 = 3300pF、R3 = 191k Ω

    现在、必须添加缓冲电路以降低尖峰。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据仿真结果、我没有根据原理图找到问题、但 Type3肯定优于 type2。 您还可以使用 Cboot 添加电阻器串行器以降低导通压摆率、对于缓冲器、请确保 Csnubber*Vin^2*find4 <Rate Power dissipation of Rsnubber

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您进行了什么仿真? 您是否使用了 pspice 或 Simplis 设置?  您可以共享设置吗?  

    我注意到、对于3类配置、无负载时的输出高于24V。

    这意味着当 Vin = 24V 时、无负载 Vout = 24V。 负载 Vout = 23.35V 时。 纹波非常小。  

    当 Vin = 48V 时、无负载 Vout = 25.4V 且负载 Vout = 24.9V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    注入的纹波会影响输出电压 Vout=K*(0.5*VRIPPLE_INJ+Vref)、K 是分频比。

    纹波注入电压将受到占空比的影响、这意味着当 Vin=48V 时、 在 FB 侧从空载到满载的纹波注入变化约为25mV。

    我使用 PSpice 进行仿真,从产品文件夹下载。 您能不能离开您的电子邮件、我可以通过电子邮件发送出去。

    谢谢