主题中讨论的其他器件:LM5085
你好
我在其中一个电路板中使用 LM5085:设计用于输入:20V 至60V;输出24V (当输入电压>=24V 时);输出=输入电压(当输入电压<24V 时);最大功率= 75W。 我看到两个问题:
1、当输入为 22V 至28V 时、输出波动很大、无法提供所需的功率。 这一点必须得到解决。
2.当输入低于22V 时、输出跟随输入、可提供完整的75W 功率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在其中一个电路板中使用 LM5085:设计用于输入:20V 至60V;输出24V (当输入电压>=24V 时);输出=输入电压(当输入电压<24V 时);最大功率= 75W。 我看到两个问题:
1、当输入为 22V 至28V 时、输出波动很大、无法提供所需的功率。 这一点必须得到解决。
2.当输入低于22V 时、输出跟随输入、可提供完整的75W 功率。
谢谢。 您进行了什么仿真? 您是否使用了 pspice 或 Simplis 设置? 您可以共享设置吗?
我注意到、对于3类配置、无负载时的输出高于24V。
这意味着当 Vin = 24V 时、无负载 Vout = 24V。 负载 Vout = 23.35V 时。 纹波非常小。
当 Vin = 48V 时、无负载 Vout = 25.4V 且负载 Vout = 24.9V。