This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180:输入电流失真

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944325/ucc28180-ucc28180-input-current-distortion

器件型号:UCC28180

您好!

我的客户将 UCC28180用于3kW PFC 设计。 它们在输入电流失真方面面临两个问题。

原理图如下:

当两个0.01m Ω 并联时、它们会在输入电流峰值上产生振荡、ICOMP 输出变为平坦、如下图所示:

(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;蓝色:ICOMP)

他们尝试将电流感应电阻器减小到3m Ω、电流如下图所示消失。

(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;粉色:电感器电流)

但是、在相同条件下、仅当环境温度超过45°C 时、电流峰值之一会发生异常。 如下图所示。

(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;粉色:电感器电流)

他们曾尝试给予赔偿,但似乎行不通。

您能否帮助分析上述两种情形并提出可能的原因?

B.R

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    在第一个波形图中、ICOMP 变平、电流感测信号过高 ICOMP 被驱动至其最大电平、器件处于峰值电流限制。 降低电流感应电阻是正确的解决方案、如第二个波形图中所示。

    在第三张照片中、电感器电流 开始饱和。 放大后的电流波形(粉色)显示了指示软饱和的弯曲斜率。 这种情况在45°C 环境温度下发生、因为较高的环境允许电感器磁芯加热更多、这会降低其与峰值磁通密度的裕度。 升压电感器需要重新设计以在高温下处理更高的峰值电流。   

    低频电流 波形再次失真、因为尽管 电流感测电阻降低、电感器电流峰值增大仍会使 ICOMP 再次达到极限。 线路失真每隔半个周期发生一次、因为 VCOMP 会对失真半个周期内的功率增大做出反应、并在下半个周期内降低功率。  但这是过度补偿的、因此后续的半周期 VCOMP 甚至更高、失真也会增加。

    可以重新调整 VCOMP 组件以避免这种情况、但它不能解决电感器饱和问题。  但是、针对较高温度重新设计电感器可以避免触发峰值电流限制、并且无需更改 VCOMP 值。     

    此致、
    Ulrich