请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 尊敬的团队:
VCC LDO 所需的 VIN 电压是否超过6.2V?
我们的客户将从3.3V - 5V 输入生成5V 输出。
在这种情况下、VIN 是否需要另一个电源?
此致、
PAN-M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
VCC LDO 所需的 VIN 电压是否超过6.2V?
我们的客户将从3.3V - 5V 输入生成5V 输出。
在这种情况下、VIN 是否需要另一个电源?
此致、
PAN-M