This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:VCC LDO

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950568/tps55288-vcc-ldo

器件型号:TPS55288

尊敬的团队:

VCC LDO 所需的 VIN 电压是否超过6.2V?
我们的客户将从3.3V - 5V 输入生成5V 输出。
在这种情况下、VIN 是否需要另一个电源?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在这种情况下、VCC 电压约为5Vo-0.2V=4.8V。 0.2V 是 LDO 上的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、

    当 Vin=3.3-5V 且 Vout=5V 时, Vcc 与 Vout 连接,但它不能满足 Vout>Vin 要求。
    有问题吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PAN、

    VCC 与较高的输入电压和输出电压相连。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    电压差是否必须超过0.2V?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.2V 是一个拔模值、大约为0.15V-0.25V、通常应约为0.2V。