This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895升压转换器输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937491/bq25895-bq25895-boost-converter-output

器件型号:BQ25895

您好!

我们希望将 BQ25895集成到我们的移动电源产品中、因此我们已开始使用 BQ25895 EVM 进行同样的设计。 我们使用 I2C 总线和微控制器与 EVM 进行通信。

然而、无论我们做什么、我们都没有成功地使内部升压转换器运行。  

以下是我们为打开升压转换器输出而采取的步骤:

主要条件:  

- VBUS 上不存在任何内容(输入源未连接)

-已完全充电的电池(4.0V)连接至 EVM  

我们采取的步骤:


-使用 REG07寄存器禁用看门狗计时器  

-使用 REG03中的 CHG_CONFIG 位禁用充电

-允许使用 REG09寄存器打开 BATFET

-使用 REG03中的 OTG_CONFIG 位启用 OTG 模式

-将 OTG 引脚设置为高电平

根据我们的理解、我们可以为数据表(BQ25895)第8.2.5节中描述的每个条件提供充足的电、以开启升压转换器。

我们是否在这里遗漏了一些东西? 您能否为我们提供有关启用 BQ25895内部升压转换器的步骤指南?

此致、

Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarth、

    您的测试条件是什么 、例如 PMID (PMID 引脚上的电压)、IPMID (PMID 引脚上的实际 OTG 负载)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 请提供启用 OTG 模式前后充电器的所有寄存器值吗?

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在成功实现 BQ25895充电器 IC 的升压操作。 但问题在于、我们只能在负载上获取5V/2A、但 如 BQ25895的数据表所述、升压模式电流限制为3.1A。 那么我们为什么无法实现该升压模式电流。 下面是我们将要讨论的 senarios。

    场景:1.

    输入电压(电池电压)= 4.2V  

    升压转换器电压:- 5V  

    升压模式电流最大值:- 2.8A

    场景:2.

    输入电压(电池电压)= 3.7V  

    升压转换器电压:- 5V  

    升压模式电流最大值:- 2A

    场景:2.

    输入电压(电池电压)= 3.2V  

    升压转换器电压:- 5V  

    升压模式电流最大值:- 1A

    回头见。

    谢谢、

    Shivani

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    甚至我也面临同样的问题。

    输入电压(电池电压)= 3.8v

    在我的情况下、升压模式在负载电流为500mA 之前工作正常、一旦负载开始消耗超过500mA 的电流、升压模式电压就会降至0v。

    如果不了解问题的原因、我们将不胜感激。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅8.2.5 d/s 上电池的升压模式运行、当 BAT (BAT 引脚电压) 高于 VOTG_BAT 阈值时、升压输出被保持。

    请在 升压模式测试期间仔细检查 BAT 引脚电压和 REG0C[6]升压故障状态位。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们通过加载内部升压转换器获取了一些读数、这里是输出观察结果。 (我们将使用 BQ25895 EVM 进行测试)

    输入电压(V) 输入电流(A) 输出电压(V) 输出电流(A) 输入功率(W) 输出功率(W) 效率(观察值)(%) 效率(根据数据表)(%)
    3.2. 5.08 5. 2.5. 16.26. 12.7. 78.1. >88
    3.2. 5.58. 5. 2.7. 17.59. 13.77 78.2. ~88


    我们观察到、效率远低于数据表中提到的值。

    这些测试是在以下参数下进行的:

    -室温~ 26 oC

    -确保使用粗线(低阻抗路径)走所有高电流路径

    您能不能简单介绍一下内部升压转换器的效率是否会降低?

    对于我们的产品、这意味着我们无法在 PMID 输出上超过~2.2A、因为我们的电池不支持超过5A 的放电电流。

    此致、

    Sarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarth、

    请参阅以下内容并重试。

    1. 请测量 IC 引脚处的电压。

    2. 请使用感应电阻器来测量电流。

      有关详细信息,请参阅 EVM 用户指南(www.ti.com/.../sluuba2b.pdf)中的2.3.4有用提示。

    谢谢、

    宁。