Other Parts Discussed in Thread: CSD97376Q4M
大家好、我正在使用 CSD97376Q4M、但看不到任何输出。 下图是每500ms 发送一次 PWM 信号。 我可以确认 SKIP#、 VDD 和 Vin 连接到5V。
下图是在 BOOT 引脚上测量的。 我确实多次打开和关闭此芯片、是否应该怀疑它已死? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD97376Q4M
大家好、我正在使用 CSD97376Q4M、但看不到任何输出。 下图是每500ms 发送一次 PWM 信号。 我可以确认 SKIP#、 VDD 和 Vin 连接到5V。
下图是在 BOOT 引脚上测量的。 我确实多次打开和关闭此芯片、是否应该怀疑它已死? 非常感谢!
尊敬的 Max:
为了更好地理解这个问题、我有几个问题要问。 如果您尚未尝试以下某些项目、您可能可以进行检查、以便我们可以缩小可能的根本原因。
您是否有测试器件的电路原理图?
对于您测量的启动电压、您是否看到4.78V 直流电压? 我不确定 是否 正确理解波形。
如果您在 VSW 上测量、您是否只能看到0V 或可以保存任何波形?
如果放大、PWM 波形看起来是什么样的(占空比、频率等)?
您是否曾尝试用全新器件替换以查看电路是否正常工作?
最棒的
清泉