This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97376Q4M:CSD97376Q4M 无输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97376Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949080/csd97376q4m-csd97376q4m-no-output

器件型号:CSD97376Q4M

大家好、我正在使用 CSD97376Q4M、但看不到任何输出。 下图是每500ms 发送一次 PWM 信号。 我可以确认 SKIP#、 VDD 和 Vin 连接到5V。  

下图是在 BOOT 引脚上测量的。 我确实多次打开和关闭此芯片、是否应该怀疑它已死? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    为了更好地理解这个问题、我有几个问题要问。 如果您尚未尝试以下某些项目、您可能可以进行检查、以便我们可以缩小可能的根本原因。

    您是否有测试器件的电路原理图?  

    对于您测量的启动电压、您是否看到4.78V 直流电压? 我不确定 是否 正确理解波形。

    如果您在 VSW 上测量、您是否只能看到0V 或可以保存任何波形?

    如果放大、PWM 波形看起来是什么样的(占空比、频率等)?

    您是否曾尝试用全新器件替换以查看电路是否正常工作?

    最棒的

    清泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingquan

    我在 BOOT 引脚上看不到任何直流电压。 我想我显示的波形仅是噪声。 我将尝试放置该 IC、看看它是否起作用。 这是我的电路原理图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您是否直接测量了 Vin 引脚上的电压? 我注意到您的 Vin 通过20欧姆电阻器连接到5V、这是非常高的阻抗。 请确保 VIN 引脚上的电压。

    对于每个器件、请在尽可能靠近 VDD 引脚的位置添加2.2uF 旁路电容器、并在 VIN/PGND 之间在尽可能靠近功率级的位置添加1uF/0402去耦电容器。

    最棒的

    清泉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决... IC 死了。 替换为新的一个、它可以正常工作。